This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:不同适应模式之间的差异

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078946/ds250df810-difference-between-different-adapt-mode

部件号:DS250DF810

大家好,团队

对于大多数高损耗信道,建议使用编程指南6.12提及模式2。

客户使用25.78125Gbps,是否建议使用模式2?

DS250DF810的实际行为有何不同? 例如,它可以缩短锁定时间或使锁定时间有所缩短。

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 自适应模式1仅涉及 CTLE,不包括 DFE。  
    • 适应模式2包括 CTLE 和 DFE。 CTLE 被调整为最佳水平,然后 DFE 被调整为最佳水平。
    • 自适应模式3还包括 CTLE 和 DFE。  CTLE 仅在 CDR 锁定之前进行调整,接下来 DFE 将调整为最佳级别。 然后,将 CTLE 重新调整到最佳水平。

    自适应模式1转换为最短的 CDR 锁定时间和自适应时间。 自适应模式2和模式3的正时相当。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔