This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:支持2个独立的 PCIe 链路?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078387/ds160pr412-support-of-2-independent-pcie-links

部件号:DS160PR412
本主题中讨论的其它部件: DS160PR421

在我们的 PCIe Gen4应用中,我们希望使用 DS160PR412和 DS160PR421。

是否可以为一个 PCIe 链路使用芯片的2个通道, 为另一个独立的 PCIe 链路使用其余的2个通道?

例如,我们可以 使用1个 DS160PR412和1个 DS160PR421

PCIe 链路#1:Gen4 x2 (2通道)
PCIe 链路#2:Gen2 x2 (2通道)

如果是,我们是否需要考虑特定的点,例如 RX_Detect 是否起作用?

感谢您的支持

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    这是可能的,因为每个链路 RX 检测都独立于下一个信道或链路 RX 检测。  

    但是,要重新启动 RX 检测程序,我们需要对 PD 引脚进行脉冲。 有一个 PD 引脚控制4个通道。 因此,要重新启动 RX,请检测它们是否相互关联。 通常,我们会在否定后将 Perst#连接到 PD 引脚。 如果这些频道使用相同的 Perst#,我认为这应该是好的。 另请注意,通过注册,您可以控制每个单独的信道 RX 检测过程。  

    除了 RX DETECT,您可能需要为这些信道调谐 CTLE,以适应彼此不同的信道。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔

    非常感谢

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔,

    我们正在关闭此案例。

    此致,纳赛尔