This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:CAN IC 故障

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078999/sn65hvd23-can-ic-failure

部件号:SN65HVD23

您好,

我的 CAN Transcivier 在通信开始时出现故障。

测量了 CAN 线路的瞬态电压,并观察到10US 的 CAN 线路中只有+50至-50V 峰值。 此峰值是否会导致 IC 故障?

IC 故障(稳定状态)的其他原因可能是什么?

请帮助理解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯瓦西,

    首先,您使用 SN65HVD23作为 CAN 收发器吗? 这是一个 RS-485收发器,不符合相同 的标准 ,因此如果您还可以包括一个有用的原理图,如果可以的话,我知道您是否无法共享。    

    第二个- 此设备具有+/-60V 瞬态保护(通过100欧姆电阻器)-请参阅以下内容:

    那么,在这种设计中,设备如何从您的定义中“失灵”,以及您是否可能对皮上发生的瞬态事件有范围跟踪?

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森