This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243:P2P 到 MAX3243

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243, MAX3243, TRSF3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078805/trsf3243-p2p-to-max3243

部件号:TRSF3243
“线程”中讨论的其它部件:MAX3243,TRS3243

大家好,团队

 1. TRSF3243 P2P 是否与 MAX3243 TSSOP 连接? 如果他们都能满足客户的需求,建议选择哪一项

2.我们是否有 支持 RS-232 RS-485和 RS-422的完整解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3243和 TRS3243设备之间没有区别。

    TRSF 设备支持更高的数据速率。

    RS-232和 RS-485/422在电气上完全不同。 如果要同时支持这两种收发器,请使用单独的收发器。