This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:参数 TJ (总抖动)#2

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E, TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078410/ts3usb31e-parameter-tj-total-jitter-2

部件号:TS3USB31E
“线程”中讨论的其它部件: TS3USB30

您好,专家,

我们还有关于 Tj 的其他问题。

TJ 的典型值在 TS3USB31E 数据表中定义,
另一方面,Tj 的最大值在 TS3USB30数据表中定义。

TS3USB31E 的最大 Tj 值是否有定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述,TS3USB31E 数据表中存在一些错误。 比较31E 和30之间的数据表,31E 中的典型值与30中的最大值相同。 但我 更信任30个数据表。

    雷加斯

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    再次感谢您的回复!