This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:需要使用嵌入式系统来测量传入的 HDMI 信号质量

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078614/tmds181-need-to-gauge-the-incoming-hdmi-signal-quality-with-our-embedded-system

部件号:TMDS181
“线程”中讨论的其它部件: TUSB3410

我们计划在几种智能交换机产品中使用 TMDS181,并需要行使芯片的内部高速信号监控功能来测量 信号的质量。 是否可以发布有关此功能的更多信息? 我相信我们在这里谈论的是水平相位调整和垂直阈值调整功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有一个 EyeScan 工具,可用于在 TMDS181处于重计时器模式 时生成内部眼图,即 https://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf。 这是否符合您的需求?

    EyeScan 工具的唯一限制是该工具与 TUSB3410 VID 和 PID 绑定。 您可以使用装有 TUSB3410的 TMDS181 EVM,并从 EVM 跳至嵌入式系统。

    谢谢

    大卫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    我们的嵌入式系统通常不运行 Windows。 因此,EyeScan 工具将不会有所帮助,即使我们可以(勉强)将 TUSB3410芯片添加到主板上。 此外, 由于 EyeScan 是基于 GUI 的工具,因此很难集成到“完全自动化”嵌入式环境中。 您能否向我们发送技术信息?

    谢谢。

    儿童

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    儿童

    我更想进行系统调试,在这种调试中,您可以在 Window PC 上运行 EyeScan 工具来监控 TMDS181输入眼的性能,而不是“完全自动化”嵌入式环境的一部分。  

    我们确实有一个 EyeScan 应用程序便笺,可以在 NDA 下提供,但它将按原样提供,因为我们不再有 SW 团队来支持它。 您是否与我们签订了保密协议,以便我可以分享此应用手册?

    另一个应用说明是模式生成器和验证器,来源可以发送特定模式,然后 TMDS181可用于验证模式, https://www.ti.com/lit/ug/sllu294/sllu294.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    感谢您让我们了解 EyeScan 工具的维护状态。 我们应该对该工具提供的当前功能有所帮助。 作为一家公司,我们应该已经有了一份 NDA。 我们是否可以在离线时进行进一步的对话?

    谢谢。

    儿童

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    儿童

    请您接受我的友谊请求,以便我们可以通过私人消息继续转换?

    谢谢

    大卫