This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:此多路复用器是否支持2.5Gbps SGMII 协议?

Guru**** 2778925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078541/tmuxhs4212-does-this-multiplexer-supports-2-5gbps-sgmii-protocol

部件号:TMUXHS4212

此多路复用器是否支持2.5Gbps SGMII 协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    差分信号输出幅值是多少? TMUXHS4212可以支持2.5Gbps,请确保信号差幅和共模电压也符合 TMUXHS4212的要求,如下所示。

    谢谢

    大卫