This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031AQML:开路输入引脚

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077939/ds90lv031aqml-open-input-pin

部件号:DS90LV031AQML

您好,

我是否应该让打开的输入引脚保持浮动? 内部电路中是否有上拉或下拉电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是指设备的 DINx 引脚吗? 如果是这样,则此处没有内部上拉/下拉菜单。 未使用的驱动程序(输入和输出)可以保持浮动。 如果输入开路,但 LVDS 输出是 LVDS 接收器的连接器。 您应确保使用的接收器具有内部故障保护功能或外部故障保护电路,因此接收器 SE 输出不会因噪音而切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢你的帮助。