This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI 时钟抖动

Guru**** 1835470 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913, CDCEL913-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078142/ds90ub941as-q1-dsi-clock-jitter

部件号:DS90UB941AS-Q1
《线程》中讨论的其他部件:CDCEL913CDCEL913-Q1

您好,专家,

我们的客户在他们的项目中使用941。 现在,他们使用 CDCEL913为941生成时钟。 但同时,也会应用 DSI 时钟。 941配置为使用  CDCEL913 时钟作为参考时钟。 我们的客户正在测试 DSI 时钟抖动,发现它非常大。 他们想知道 ,CDCEL913 时钟是否会影响 DSI 时钟抖动。 感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    补充一条评论, CDCEL913-Q1使用扩谱功能。 谢谢。

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子  

    在外部 REFCLK 模式中,DSI 时钟抖动并不重要,因为不是通过它生成 FPD 信号。 只要 DSI 时钟满足 MIPI 抖动要求(这是正常的)。  

    有关 DSI 时钟与外部 REFCLK 模式之间的抖动信息,请参阅此常见问题解答。  

    e2e.ti.com/.../faq-ds90ub941as-q1-dsi-or-refclk-jitter-measurement

    但是,要回答您的问题,用于外部 REFCLK 模式的时钟与 DSI 时钟抖动无关。 DSI 时钟抖动取决于 SoC DSI 输出。  

    此致,  

    洛根