This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:SN65LVPE512在 LFPS VCM-AC 测试中失败

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077577/sn65lvpe512-sn65lvpe512-fail-in-lfps-vcm-ac-test

部件号:SN65LVPE512
“线程: 测试, TUSB522P”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户使用 SN65LVPE512进行 USB3驱动程序,但在 LFPS VCM-AC 测试项目中失败,  

随附的是客户示意图,  

e2e.ti.com/.../USB3.0-REDRIVER-SCHEM.pdf

您是否会建议通过 LFPS 测试项目的解决方案?

谢谢和问候

爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备为 NND,建议使用 TUSB522P。

    此致

    布莱恩