This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:直流升压引脚

Guru**** 2917030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078025/tusb213-dc-boost-pin

部件号:TUSB213

您好,专家,

数据表如下所示:

“(至3.3V)”的含义是什么? 请告诉我此描述的详细信息。

据我了解,此引脚应从 图7中的脉冲压到5V。 参考示意图。

这是打字吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    该电阻器被拉起的电压可以是3.3V 或5V。 在3.3V 情况下,上拉电阻值应为22k 至47k Ω,与5V 电阻值相同。