This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:信道到信道歪斜

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077892/am26c32-channel-to-channel-skew

部件号:AM26C32

大家好,团队要求澄清一些问题。

部件的通道至通道倾斜度是多少? 数据表中未指定。 通过同一个部分的不同信道传递两个信号,这两个信号需要保持一定的时间关系。  

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    由于这是一个较旧的部件+规格,我们在大多数差分收发器中通常不进行规格,因此我们没有明确测量该参数的值。 这通常是因为虽然该值很可能不是0,但它通常足够小,应用程序本身可以忽略不计。

    但是,我们可以对某些一般边界条件和传入信号数据速率进行有教育意义的猜测,以判断这是否应该是一个问题。

    最终,通道到通道的偏移将是各个通道之间单通道脉冲偏移之间的增量,单通道脉冲偏移定义为|T_PHL - T_PLH|,或者高到低和低到高传播之间的差值 延迟。  

    因此,根据50pF 负载电容的规格,这是我们正在寻找螺旋桨延迟的地方-零件的规格是对称的螺旋桨延迟时间-这通常意味着电荷和放电通路对它们具有相同的 RLC 组件,并且应该有更多或更少的组件 这种情况也是如此。 从本质上讲,这种延迟的两个最大组成部分将是输入电阻及其电容。 这种电容是寄生电容,虽然电容可能随温度变化,但较大的变化将来自电阻与温度。 由于所有信道都只是复制单元 格(RX 输入如下所示):

    由于输入电阻随温度而变化(电阻将随着温度的升高而增大),因此在相同的温度条件下,每个通道的性能应该大致相同。  

    考虑到所有这些因素,如果偏斜值的偏斜率值甚至达到对称支撑延迟的高度,则不可能超过~5ns,而增加/减少支撑延迟的最大因素是温度或负载电容 (很可能低于50pF (这也会降低螺旋桨延迟),因此在相同的温度下,通道偏移量应该非常小。  

    现在,这对每一个应用程序都不是必要的,但通常对于 RS-485 / RS-232中所见的数据速率(这一部分是围绕该部分构建的)来说,如果这种小通道到通道的偏移影响到总线的功能属性,速度将不够快。

    但是要仔细检查:

    总线的长度是多少?您要尝试达到的所需数据速率是多少?  

    您是否对暂挂时间有任何要求,但在其被视为“有效”之前需要等待一段时间?  

    您在 TX 和 RX (或只是特性阻抗) +总线负载条件之间使用的电缆

    此外,如果您知道温度范围,则在使用时也会有所帮助,因为最大倾斜最有可能发生在最高温度周围,而温度越低,倾斜最有可能接近0。  

    有了这些信息,我应该能够确认这是否适用于该应用程序-我认为这应该是好的,但可能有一些更好的应用程序。

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森