This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212是否可用于单个传输接口

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077673/tmuxhs4212-whether-tmuxhs4212-can-be-used-for-a-single-transmission-interface

部件号:TMUXHS4212

こんにちは

私はTMUXHS4212が差动ICであることを理解しています。
しかし、N侧を50オームで终端させることができ、P侧のみを単独で使用できますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您使用 P,只需让 N 浮动,不要终止。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。我知道 N 是浮动 NG。

    以下用途是否正常?

    P 是信号,N 是50欧姆端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 N 端接50欧姆,则需要在 mux 的两侧端端接。

    此致

    布莱恩