This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:设备功能模式

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078200/hd3ss214-device-functional-modes

部件号:HD3SS214

各位专家:

客户希望确认 数据表第7.4章中描述的设备功能模式,特别是表7.1中描述的设备功能模式。是否同时适用于多路复用器和多路解复用器? 客户正在使用 IC 作为 Demux,这意味着输入是端口 C,输出 A 或 B。这种情况下,该表是否也适用?  如果没有,您能否共享 多路解复用器的详细信息?

感谢你的帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    正确,表7.1包括多路复用器和 多路解复用器外壳。 对于 多路复用器,输入位于端口 A 和 B 上,输出为端口 C。对于多路复用器,输入为端口 C,输出为端口 A 和 B

    谢谢
    大卫