This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047-1048EVM:DSLVDS1047-1048EVM (CAD sch 和 PCB 文件)

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047-1048EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076521/dslvds1047-1048evm-dslvds1047-1048evm-cad-sch-and-pcb-files

部件号:DSLVDS1047-1048EVM

您好,

您能向我发送  DSLVDS1047-1048EVM 文件吗?

谢谢

蒂西诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiziano

    请接受我朋友的请求,以便我可以通过 E2E DM 向您发送文件。 完成后,请在原始线程上发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    感谢你的回复。 我把你添加为朋友。

    蒂西诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Tiziano

    我已经发送了这些文件,如果 你需要 其他东西,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    感谢您发送的文件,但这些文件是.pdf 类型。 我正在寻找源 CAD (Altium,PADS,...其他人或至少 Gerber 人)。

    注意:

    蒂西诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Tiziano

    我已发送 Altium 设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    完美! 这正是我需要的。

    谢谢

    蒂西诺