This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941AS-Q1:DS90UB941AS-Q1 2K DSI 至 FPD-Link III 桥串行器,带视频分割功能

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077761/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-2k-dsi-to-fpd-link-iii-bridge-serializer-with-video-splitting

部件号:DS90UB941AS-Q1

大家好,团队

感谢您的澄清。

在 CDR 设置的范围方面,我还有一个困惑。 哪种环路 BW 函数必须使用-是 OJTF 还是 JTF 函数来测量抖动? 请参阅图片来自范围。

我正在测量一个双室 FPD Link 用例的抖动。对滤波器设置仍有一些困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上述范围快照中使用哪种 PLL 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,  

    应该使用 OJTF,因为我们正在使用 CDR 作为 f/40到 f/20带宽组件的高通滤波器。  

    环路带宽应设置为 PCLK/40,并应在 PCLK/20上设置额外的 LPF。

    此致  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应