This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于 CVBUS2的电容

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077718/tps65988-about-the-capacitance-of-cvbus2

部件号:TPS65988

如果 CVBUS2的电容尚未实现,有什么问题?

我们希望在实际机器上验证它,如果在本使用案例中没有问题,我们希望取消实施。

会出现哪种现象?

e2e.ti.com/.../Question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用电容保持 VBUS 清洁(消除任何噪音)。 如果 VBUS 接收到超出容差范围的任何抖动(通常为+/-0.5伏),则可能导致 PD 中的断路/重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

     '如果 VBUS 接收到超出容差范围的任何抖动(通常为±0.5V),则可能导致 PD 中的断路/重置'

    数据表中有多少页的详细信息?

    什么频率波动是“抖动”? VBUS2应用 USB-PD 的电源。

    如果 USB-PD 电压波动幅度不为±0.5V,是否有问题?

    请详细告诉我断开连接/重置的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表6.7提供了相关信息

    这将回答有关抖动频率的任何问题。 如果不波动,就没有问题。 断开/重置的条件取决于 PD 角色,配置和端口伙伴。 无论哪种方法都应避免,您都可以选择不在此处使用电容器,风险由您自己承担

    有关更多信息,请参见此处的数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/tps65988