This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:快速(100m)乙醚驱动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077628/ds100br410-fast-100m-ether-redriver

部件号:DS100BR410

您好专家,

我们的客户正在寻找快速(100m)乙醚的驱动 IC。
他们使用的是 DS100BR410,但该设备可以支持1G 乙醚,这超出了他们的要求。
然后,我确认了 TI.com,但找不到用于快速乙醚的设备。

是否有用于快速乙醚的任何再驱动 IC?


谢谢,致以诚挚的问候。
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认此案例的客户数据编码类型? 从技术上讲,转子可以支持直流至10G 的任何输入信号。 但是,作为重计时器验证的一部分,我们仅测试了8B/10B 和64B/66B 编码。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,

    我们不需要支持高达10G 的数据速率。
    他们只是想知道我们的端口对开是否有100Mbps 以太网的重新驱动程序,因为 DS100BR410可以支持100Mbps 以太网,但该设备的性能对于100Mbps 来说太高了。
    有这样的设备吗?


    谢谢,致以诚挚的问候!
    Kazuki Kuramochi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以以100Mbps 的速率运行 DS100BR410。 我们没有仅100米的返修部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。
    我知道 DS100BR410是最经济实惠的设备,可提供100Mbps 的转用机会,因为我们没有特定的100Mbps 设备。


    谢谢,致以诚挚的问候!
    喀雪·库尔莫奇