This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A RGV 样品

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077483/pca9546a-pca9546a-rgv-sample

部件号:PCA9546A

您好,  

我们正在为大批量客户构建一个 proto 类型的电路板,我了解全球零件短缺的情况,但我们是否有机会在 RGV 中请求10个 PCA9546A 样本?  

谢谢你,  

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    通常,我们会为特定客户分配 TI 现场应用工程师(FAE)。 你知道你的 FAE 是谁吗? 如果没有 ,也许您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件,我可以尝试找到它们。 他们通常会代表自己的账户请求样品。  

    同时,我会尝试看看我们是否有任何离线样本。 TI 商店似乎表示本周我们应该有此包装的商品,因此我们可能不需要通过您的账户上的 FAE。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,  

    我会尝试看看是否有适合我们的 FAE。 同时,您能否帮助定位离线10台设备? 我将检查 TI 商店,看看我是否也能从那里获得样品。 谢谢你,我期待着听到你的答复。  

    谢谢你,  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我的营销工程师找到了10个脱机装置。 为了让我们向您发送商品,我们需要您账户上的 FAE 提交请求。 我正在尝试在我们的查找工具中查找您的 FAE,我已通过电子邮件向其中的几个联系人发送电子邮件,以查看哪一个是正确的联系人。 您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件 吗? 我需要将您连接到您的 FAE,您可能需要向他们发送一些信息。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 我已经给你发了一封电子邮件。