This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:VQFN 封装:RGE0024B/RGE0024C 差

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077667/pca9535-vqfn-package-rge0024b-rge0024c-difference

部件号:PCA9535

大家好,团队

请分享 用于 PCA9535RGER 的 RGE0024B/RGE0024C 包。  VQFN 封装下有两个封装详细信息 RGE0024B/RGE0024C,建议客户联想使用哪一个?

感谢您的帮助和回复~

此致

史蒂文·袁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联机数据表链接到 RGE0024B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史蒂文

    克莱门斯指出,您可以在数据表末尾找到 RGE0024B 的封装图和信息。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    它应该与指向 RGE0024B 的 TCA 变体相同。 两者之间的区别似乎只是底部暴露的金属垫,用于散热。

    -鲍比