This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041示意图回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077715/tusb8041-schematic-review-of-tusb8041

部件号:TUSB8041

大家好,团队

请帮助查看我的客户在机器人中应用的 TUSB8041示意图。 此外,我对这款设备有些困惑。

该示意图可在以下链接中看到: /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/138/robot_5F00_usb3_5F00_hub_5F00_board_5F00_v10020220216.pdf

1. TUSB8041的引脚定义在数据表和 EVM 原理图中有所不同,您能否帮助检查哪一项正确?  

TUSB8041 EVM: /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/138/tusb8041papevm.pdf

TUSB8041 d/s: /CS-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/6747.TUSB8041.pdf

2. USB_R1上的电阻器也不同。  9.53k 欧姆(d/s)和9.09k 欧姆(EVM),您可以帮助检查它吗?

3.让 I2C 引脚浮动时,TUSB8041可以工作。 E2PROM 中的常规配置是什么?

感谢您的回复,并期待您的回复。

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    TUSB8041PAP 原理图使用 PAP - TUSB8041-Q1部件

    TUSB8041RGC 原理图使用 RGC - TUSB8041部件:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu198/sllu198.pdf -如果需要,我们可以提供 PCB/ SCH 文件。

    2. 可以调节 R1电阻。 建议的标称值为9.53K:  https://www.ti.com/lit/an/slla429/slla429.pdf

    3. I2C 可以保持未连接状态。  SMBUSz 应保持未连接或被拉高,以防止意外进入 SMBus 模式。  本应用手册概述了 EEPROM 寄存器:  https://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf

    示意图反馈:

    • 由于未使用电源控制装置,因此不要将联动装置断开。
    • USB_VBUS 是一个检测输入,仅在连接活动主机时才应高。
    • 确保如果有板载 USB 3.0连接,它们将 TX 连接到 RX,并将 RX 连接到 TX。
    • GRSTz 上有一个内部上拉,如果未安装 U5且 使用了被动复位,则外部上拉可能会影响复位时间。
    • USB-IF 要求通过集线器进行过电流报告以实现合规性,但功能上不需要。

    此致,

    JMMN