This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:配套设备

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DSLVDS1047, SN65LVDS047, DS90LV047A, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077557/ds90lv048a-companion-devices

部件号:DS90LV048A
线程中讨论的其他部件: DSLVDS1047SN65LVDS047DS90LV047ASN65LVDS048DSLVDS1048

大家好,团队

您能否对以下客户问题发表评论?

问题1. DS90LV048A 能否与  SN65LVDS047 或 DSLVDS1047 (而不是 DS90LV047A)配合使用?

问题2. DS90LV047A 能否与 SN65LVDS048或 DSLVDS1048 (而不是 DS90LV048A)配合使用?

客户使用 DS90LV048A 和  DS90LV047A 作为辅助 LVDS 线路驱动器,但在使用替代设备(如 SN65LVDS047或 DSLVDS1047)时,他们想知道 DS90LV048A 是否存在任何应用问题或需要注意的问题。  

假设 DS90LV048A/DS90LV047A 组合是正确的配套部件,但客户正在寻找替代组合,而不是 DS90LV048A/DS90LV047A。 请问,这种组合可以给我一些建议吗?

此致,

佐崎武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    从高水平来看,所有这些部件在功能上都相互兼容。  DS90LV048A 可与 SN65LVDS047 或 DSLVDS1047配合使用。  DS90LV047A 可与 SN65LVDS048或 DSLVDS1048配合使用。   不同设备之间存在一些电气参数差异。