This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:TL16C2552IFN 与 TL16C2552FN

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077758/tl16c2552-tl16c2552ifn-vs-tl16c2552fn

部件号:TL16C2552

尊敬的技术支持团队:

是否仅为 TL16C2552IFN 和 TL16C2552FN 的温度范围?
例如,功耗等是否存在差异?
由于 I 和 C 产品的数据表相同,特性是否完全相同?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,“I”表示温度范围更宽。

    在相同的条件下,电气特性是相同的。 (在较高的温度下,泄漏电流将更高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    “I”机型的唯一区别是温度范围更宽-40C 至85C。 在相同的工作条件下,电气特性相同。 我同意克莱门斯的发言。 温度越高,晶体管的电压阈值就越低,泄漏电流就越大。  

    此致,

    泰勒