This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:关于 ABS 最高评级的问题!

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077160/tcan1042hgv-q1-question-about-abs-max-rating

部件号:TCAN1042HGV-Q1
“线程:ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户想知道 ,如果 VBUS 电压高于58V (这是 ABS 最大电压额定值),它的耐久时间是多少?

我们是否有这种数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过绝对最高评级,即使是短时间也不可。

    (ESD 容差符合相应的规格。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    只要确认克莱门斯所说的话,任何时候超过任何设备的绝对最高额定值都可能损坏设备。

    如果您知道您的设备将处于电压浪涌较短的环境中,那么对于 CAN,客户通常会使用 TV 二极管保护 CAN 总线。 TVS 二极管用于夹持短瞬态电压,使其不超过器件的绝对最大额定值。 但是,如果瞬变时间长于 TV 二极管的额定电压,则 TV 二极管可能会发生故障,CAN 设备可能会在其 CANH 和 CANL 引脚处看到全电压。

    如果您想了解有关如何使用电视二极管设计 CAN 总线的更多信息,我建议阅读本应用手册。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    请记住,此设备的"H"版本的总线绝对最大额定值为±70V。 只要±70V 限值得到遵守,这些设备就可以承受无限超过±58V 的电压。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰! 谢谢