This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:设备的工作温度范围是否比 TUSB542RWQR 更宽?

Guru**** 2883330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077495/tusb542-is-there-device-having-wider-operating-temp-range-than-tusb542rwqr

部件号:TUSB542

大家好,团队  

设备是否具有与 TUSB542RWQR (-40~85C)相同的功能并具有更宽的工作温度范围(如大于105C)? 兼容针脚和尺寸的解决方案将受到欢迎。  

客户使用 TUSB542RWQR 进行新设计,但发现热量超过85C,因此需要支持更宽工作温度范围的设备。  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我们没有支持多达105c 的设备。

    谢谢

    大卫