This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:数据表和 EVM 之间的引脚分配不同

Guru**** 2656795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076948/tusb542evm-pin-assign-is-different-between-datasheet-and-evm

部件号:TUSB542EVM

大家好,团队

我认为突出显示的部件被混在一起,数据表是否正确?

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu 山

    EVM 中的引脚名称需要更新。

    RR_AP+/-(引脚17和18)是输出,需要进行交流耦合(C1和 C2)。

    TX_AP+/-(引脚14和15)是输入,因为交流耦合帽位于相应的 TX 上,因此不需要交流耦合帽。 请注意,在最新的 USB ECN 中,他们确实建议在接收器一侧的 TX_AP+/-上安装可选的330uF 保护盖。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,David San,

    我要问另一个问题。

    我认为突出显示区域中的正负连接在数据表和 EVM 中是反向的。

    两者是否正确?

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu 山

    交换极性没有问题,对于 USB3规范,所有 USB3 PHY 都必须能够检测到任何极性反转并进行补偿。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,戴维-桑,

    我理解。 谢谢您的支持。

    此致,

    马萨卡苏