This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176-Q1:额定和测量规格

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076781/sn65lbc176-q1-rated-and-measurement-specifications

部件号:SN65LBC176-Q1

大家好,团队

如果您有以下信息,可以与我分享吗?

*SN65LC176-Q1被视为 SN65LC1801DRQ1的替代产品。

1. ESD 等级

    ℃VIT+,VIT-和 VOH 的温度特性,VO (-10℃~110 ̊ F)

3.推荐的典型电路

Vcc 的绝对最小额定值

5.不需要 R 和 RE 时引脚端接。

6. 不需要 D 和 DE 时引脚端接。

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shotaro,

    我必须与我们的内部 团队核实其中的几个参数,我已经注意到情况。

    1.我正在与我们的内部团队核实我们是否对该设备具有 ESD 评级,因为我们的数据表中没有指定 ESD 评级。

    2.数据表中的值取决于温度  

    2A) VIT+将在整个温度下达到最大200mV,这是您应该设计的值。

    2b) VIT-在温度范围内是-200mV 的最小值,如2a 中所述,这是应该为之设计的值。

    2C)具有-400uA 电流的 VOH 在温度范围内的最小电压为2.7V,VID =200mV。

    2D) VO 可以在0伏到6伏的温度范围内任意位置,如数据表所示。

    3.您能详细说明一下您在这里的意思吗? 它是一个 RS-485设备,其典型电路将与任何其它 RS-485设备类似,因为 RS-485收发器的实施情况类似 -是否有特定问题?

    4. VCC =4.75V 时设备工作正常-建议不要低于该最小电压。

    5.A/B 总线端接保持不变-理想情况下应与电缆阻抗匹配-差分信号的标准状态为2V (100欧姆)-因此标准中典型值为100欧姆。  对于 RE,这需要保持在逻辑高电平以禁用 R,这将保持高阻抗并可保持浮动。  

    6.A/B 总线端接保持不变-对于只接地 DE 引脚以禁用(高 z)输出- D 是 A,请勿在意,这样您可以在驾驶员被禁用时浮动该引脚。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我,如果您可以澄清“典型”应用程序的含义,这将是非常好的,如果您只是想简单地实施,请告诉我您希望如何实施该部件,我将看到 我可以做什么。 我还在检查我们是否有此部件的 ESD 数据,我希望在接下来的24小时内得到答案。

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克-桑,您好!

    感谢您的评论。

    对于第3项,我将向客户展示一条典型的 RS485电路。

    同样,我期待您的回复。

    此致,

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro,

    我了解了此设备的 ESD 等级,我们将需要联系质量团队获取这些信息。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro,

    结果我找到了一些 ESD 信息:

    所有引脚的 HBM 额定值为2kV。  角销的 CDM 额定电压为750V,其它所有销的 CDM 额定电压为500V。 此设备没有 mm 额定值。

    此致,

    埃里克·哈克特