This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:用于 TPS65987DDK 的定制工具。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050014, TPS65987DDK, TPS65981, TPS65988DK, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076855/tps65987ddk-customization-tool-for-tps65987ddk

部件号:TPS65987DDK
“线程”中讨论的其它部件:Tida-050014TPS65981TPS65988DKTPS65988

你好。

我正在设计 USB PD 接收器部件,并参考了 TIDA-050014。

使用 Application Customization Tool 6.1.2更新固件时出现问题。

我正在寻找  TPS65988DK 和 TPS65987DDK 的配置工具。 我一直在寻找类似 TPS65981_2_6_7_8应用定制工具的产品,或有关如何配置设备的更多信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请问您为什么要使用 DK 而不是 DH?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DH 很难购买,所以我是用 DK 设计的。

    我不知道 DH 和 DK 之间有什么区别。

    在使用 TIDA-050014进行测试后,我设计了相同的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当会尝试看看你的 DH 问题。 目前,该工具不支持 DK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是 ,DK PD 控制器仅用于 USB4设备设计。 如果您没有遵循实施 USB4/TBT4的英特尔参考设计,则很遗憾,此时您必须使用 TPS65988。 对这种混乱表示歉意