This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:MACsec+RGMII 功能

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076914/dp83867e-macsec-rgmii-features

部件号:DP83867E

您好,

客户正在寻找 具有 MACsec 和 RGMII 支持 的10/100BASE-T phy。 此 IC 是否支持以下功能?

如果没有,我们是否可以推荐 IC。

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    我们当前的产品组合不支持我们的 GbE 或10/100 PHY 的 MACsec。

    这里的应用是什么? 我们也许可以用不同的方式提供支持。  

    最佳  

    阿龙·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alon,

    刚刚收到客户的回复,据他们说 ,他们 正在寻找一个 PHY 用于需要 MacSec 支持的空中网络应用程序。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    感谢您提供信息。  

    阿伦最好的酒店