This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:Txd[3:0]&布局准则数据表中的 RXD[3:0] 11ps 偏移要求(RGMII)(第 113)

Guru**** 2452720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077373/dp83869hm-txd-3-0-rxd-3-0-11ps-skew-requirement-rgmii-in-layout-guidelines-datasheet-pg-113

部件号:DP83869HM

我对数据表中所写的11ps 歪斜要求有几个问题(第 在 DP83869HM 物理层以太网芯片中,使用 RGMII 布局指南的副本:

——11ps 的起源是什么,换句话说,为什么会有这种特定的价值? (似乎是一项非常严格的要求)它所指的是什么,因为我目前在任何 RGMII 标准中都找不到这一点。  

——当路由信号时,最大偏移为50ps 时,可能会发生什么潜在风险? (考虑长度匹配中未包括的潜在包装长度)。

感谢大家对此事的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔文,您好!

    11 ps 不是计时要求,而是长度匹配要求,因此大致转换为60 mil 长度匹配距离。  

    最佳  

    阿龙