This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:需要一些材料来提议 V3链路解决方案

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077237/tser953-need-some-material-for-propose-v3-link-solution

部件号:TSER953
“线程: TDES954”中讨论的其它部件

大家好,团队

我有一位客户希望更多地了解我们的 V3 LINK 解决方案。

我想为 TSER953和 TDES954提供一些我们的一页。  

所以我想问您是否可以为 V3link 提供一些幻灯片, 为 TSER953和 TDES954提供一个页面?

如果客户想要了解 V3link,他们如何开始? 他们需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Len,

    我已通过电子邮件向您发送了一组 PowerPoint 幻灯片,这些幻灯片提供了 V3Link 的一般概述。 这些幻灯片包括用于 TSER953 (幻灯片14)和 TDES954 (幻灯片15)的一个寻呼机。 如果客户想要开始学习我们的 V3Link 产品,他们可以通过幻灯片11中的链接观看一组介绍 V3Link 不同功能的学习视频。

    我们可以通过电子邮件继续提供进一步的支持。

    最佳

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Len,

    以下是 V3Link 概述页面的链接,客户也可以查看该页面:

    https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/v3link-serdes/overview.html 

    最佳

    贾斯汀·潘