This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:REFCLK 电压电平条件

Guru**** 2384910 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS110DF111EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076532/ds110df111-refclk-voltage-level-conditions

部件号:DS110DF111

您好,

我的客户正在使用 CDCLV1104时钟缓冲器来处理 DS110DF111的25MHz 参考时钟输入,如下所示。

     

此时捕获的 REFCLK_In 图像如下所示。

他们在数据表中没有找到 REFCLK_In 引脚的输入电压电平条件。

上述时钟输入电平是否是 DS110DF111的问题?

他们是否必须使用以下方法调整 DS110DF111的 REFCLK 输入电平?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下重计时器 REF_CLK 规格:

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    感谢你的回复。

    您共享的 REF_CLK 规格表没有 REFVIH 的最大值。

    客户想知道 DS110DF111与通过 CDCLV1104提供的参考时钟电平是否有问题。

    请您推荐合适的解决方案吗?

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,REF_CLK 为2.5V LVCMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    我的客户在 DS110DF111数据表中找不到您共享的上述表格。

    请提供一份客户可用作 DS110DF111 REFCLK_In 规格参考的文档吗?

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    我的客户还有其他问题。

    请参阅下面的《DS110DF111EVM 用户指南》,EVM 还使用3.3V 作为 OSC 电源。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snlu142

    客户的 DS110DF111 REFCLK 输入电路是否存在问题?
    他们是否需要将上述电压电平输入调整为 REFCLK?

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细检查了。 DS110DF111上的 REF_CLK_IN 似乎具有3.3V 容限。

    此致,

    罗德里戈