This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:SN75176A 下降能否取代 SN75176B?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176A, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077343/sn75176a-could-sn75176a-drop-in-replace-sn75176b

部件号:SN75176A
“线程: SN75176B测试”中讨论的其它部件

您好,

请确认 SN75176A 是否可以在不更改原理图和 BOM 的情况下替换 SN75176B?

 SN75176A 与下面黄色突出显示部件号有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    对于 SN75176B,可以丢弃 SN75176A 在某些应用中,建议使用“B”版以获得10Mbps 的数据速率,建议使用“A”版以获得5Mbps 的数据速率

     如果应用程序的速率为5Mbps 或更低, 则会出现一些规格差异,我将在下面介绍这些差异,但更换率下降可能会中毒:

    驱动程序:

    SN75176A

    SN75176B

    对于驱动程序,将突出显示彼此数据表上不同或不直接规格的规格。

    设备的"A"版规格为 VOH 和 VOL,而"B"版仅规格 VO 范围-这些值不应真正改变实施,因为两者都是有效的收发器。   

    差分输出也略有不同-它们仍然符合相同的标准,仍可用于 RS-485应用,但需要注意的是。

    B 版短路输出电流较低,在启用输出时消耗更多电能,但禁用时消耗的功耗类似。  

    接收器  

    "A"版本

    “B”版本

    设备之间接收器的唯一区别是功率消耗,在启用输出时,"B"版消耗的电流稍高。

    时间

    时间表如下所示为"A":

    “B”版本:

    接收器定时在设备之间非常相似(一些测试条件差异)-最大差异是驱动器定时,实际上"B"版本的差动输出转换时间更快,从而可以获得更高的数据速率。  

    因此,如果您可以将"B"版本删除,这实际上取决于数据速率。

    关于 E4和 G4标记。 E4通常表示符合 RoHS 标准,G4为绿色(因此基本上符合 RoHS 标准) -这些标记是基于传统原因而存在的较旧标记。 DR 和 DRG4/DRE4之间没有区别,因为它们都具有相同的表面,并且符合 RoHS 标准。 有关零件材料的详细信息,请参阅以下链接: https://www.ti.com/materialcontent/en/home;jsessionid=357BAA32793FA2D8BF178AB7459114B9.tiapp-prod-4-node10

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森