This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:UFP/ DFP 检测问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077229/tusb8044a-ufp-dfp-detect-problem

部件号:TUSB8044A

大家好,团队

我们的 TUSB8044A 能否检测到 UFP 或 DFP?

如果可以,如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    TUSB8044A 不支持角色反转。  集线器的上游端口始终为 UFP,下游端口始终为 DFP。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    我的客户无法使用集线器来检测主机?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下"主机检测"的含义吗?  集线器无法更改角色或方向,因此无法检测下游端口上的主机并更改数据方向。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    让我结束这两个问题。

    ) USB DP/DN 无法连接到集线器 UFP,对吗? 如果无法确定原因,您会告诉我原因是什么?

    2) 他们想知道他们是否可以使用集线器来检测主机角色。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    集线器的上游端口可以以 USB 2.0和 USB 3.0速度连接,但没有角色检测功能。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    明白了,谢谢。

    杰森