This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:此和 PCA9544APWR 之间的差异

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A, PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077061/tca9544a-differences-between-this-and-pca9544apwr

部件号:TCA9544A
“线程”中讨论的其它部件: PCA9544A

大家好,

我正在寻找 TCA9544A 和 PCA9544APWR 之间的接口差异。 看这些芯片的数据表,它们看起来非常相似。 但是,我为 PCA9544提供的 PIC 驱动程序代码与 TCA9544A 的工作存在问题。

PIC 驱动程序代码如下:

I2C_Write_Start (地址,通道);
_ASM //正确读取所需的延迟


_endasm
I2C_Write_Stop();

 

感谢您的帮助,

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    您使用的是 NXP 或 TI 的 PCA9544?  TCA 产品将成为 TI PCA 对应产品的替代产品。 它们通常有缺陷修复,并且由于制造流程的改进而更便宜。

    您是否有设备示意图以及代码中要写入的地址?

    TCA9544A 的地址为 1 1 1 0 A2 A1 A0。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我们一直在使用 TI 的 TCA9544,并正在寻求使用 TI 的 PCA9544。 下面是示意图部分:

    使用的地址是:

    #define SW_ADDRB 0xE8

    谢谢,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    是否可以通过 I2C_Write_Start()的代码发送? 您使用旧版本设备的原因是什么? 理论上,这些设备是相同的,但 TCA 设备确实修复了 PCA 上发现的许多错误。 后退最大的问题是 PCA9544A 的电压额定值不是2.3V-5V。

    您还能将设备两侧 SDA/SCL 线路的上拉电压与 VCC 电压一起发送吗?

    最佳

    克里斯