This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:接收器信号转换速率的任何规格

Guru**** 2519520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077246/max3232e-any-spec-about-receiver-signal-slew-rate

部件号:MAX3232E
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

 有一个驱动器转换速率规格。  (6 ~ 30V/us) ON 秒22.6。 是否有接收器转换速率限制规范?现在,40~ 60V/us SR 位于接收器引脚上,因此有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    你是对的,驾驶员转换率是6V/us ~ 30V/us。 数据表中没有列出接收器转换速率规格,也没有表示接收器输出转换速率的特性数据。 您可以在9.2.3节的回路测试中将单个接收器的切换率从应用曲线中移开。 据我估计,拉特雪橇速度约为13.2 V/us。  

    [引用 userid="86514" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077246/max32e-any-spec-about-receiver-signe-slew-rate~]现在,40 60V/us SR 位于接收器引脚上,那么有什么问题吗?  [/引用]

    您是否在向接收器输入信号时正在测量40V/us ~ 60V/us SR 的转换率? 我认为这不是问题,除非 SR 导致大量振铃导致数据损坏。  

    此致,

    泰勒