This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:解决方案选择

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001-Q1, TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077205/tpd4e004-solution-select

部件号:TPD4E004
主题中讨论的其他部件:TPD4E001-Q1

尊敬的团队

您能否 帮助建议采用 AEC-Q200 和 P2P 技术的阵列电视采用 TPD4E004DRYR?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    我假设你是 AEC-Q101。 AEC-Q200用于电容器和电感器等被动组件。  

    不幸的是,我们目前没有任何 AEC-Q101部件放在干包装中。 但是,如果您可以使用非 P2P 设备,TPD4E001-Q1是一种4通道5.5 V 设备,就像 TPD4E004一样,并且符合 AEC-Q101标准。  

    此致,

    马特·史密斯