This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:连接至 RJ45连接器

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076717/dp83867cr-connecting-to-a-rj45-connector

部件号:DP83867CR
“线程”中讨论的其它部件: Tida-00928

我正在进行设计更改,我需要一些帮助。 目前,DP83867CR PHY 通过隔离变压器连接到另一个 MAC-PHY 的点对点。

此处显示相关的 PHY 信号

以及它们如何连接到变压器(左侧)。

在这里,我打算如何连接 到 RJ45 (100 BASE-TX):

上述情况是否正确? 其中一个让我感到困惑的地方是 RJ45连接器的引脚,我不完全确定引脚1和2与 RX 信道对应,引脚3和6与 TX 信道对应,或者另一种方式,因此我希望得到一些有关这方面的指导。

请提前感谢。