This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK111和 TLK110之间的差异

Guru**** 2585355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK111, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076879/tlk110-difference-between-tlk111-and-tlk110

部件号:TLK110
“线程”中讨论的其它部件:TLK111

您好,

TLK110和 TLK111之间有何区别?

我已经检查了他们的两个数据表,但我找不到区别。 我在论坛上读到过,时间限制有一些不同。  

如果两者之间存在差异,是否有迁移指南?

请提前感谢。

此致,
五月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynar,

    我认为交叉问题不应该存在。  

    从我所看到的 TLK111与 TLK110完全引脚兼容的情况来看,我能发现的唯一不同之处是有关启用时间戳的1588。  

    此致,  

    阿龙·K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynar,

    我只是想强调一下,这些是旧零件,我们不推荐它们用于新设计。  

    此致,

    阿龙。