This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 至铜缆模式-终端电阻器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076745/dp83869hm-sgmii-to-copper-mode---termination-resistor

部件号:DP83869HM

您好,

SGMII/SERDRS 输入或输出是否需要任何终端电阻器?

在数据表中,我没有找到任何外部端接电阻器的参考,但在 EVM 原理图中,我确实找到了这些外部端接电阻器    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃兰,

    通过数据表,我看到 DP83869HM 已集成终结处理。

    此致,

    阿龙·K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我询问了 SGMII 而不是 RGMII -这是两个不同的输入引脚。

    MDI 也不是我所要求的- MDI 是 RJ45连接器的引脚。

    请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃兰,  

    我确认,SGMII 输入不需要端接电阻器,唯一需要的是去耦串行电容器。

    此致,  

    阿龙·K.