This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:RMII 模式50MHz 振荡器参考时钟输入的布局问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076701/dp83848k-question-about-layout-of-50mhz-oscillator-reference-clock-input-for-rmii-mode

部件号:DP83848K

尊敬的 TI 专家:

 我们对 DP83848KSQ/NOPB 有一个一般性问题。 我们知道,对于 RMII 模式,我们需要 X1的50MHz 振荡器参考时钟输入。 ‘,我们还需要 MCU 的“ETH_RMII_REF_CLK”引脚的此参考时钟信号,我们对此有所了解。  

对于布局,我们需要采取任何预防措施? 我们的意思是,我们需要将振荡器放置在 PHY 芯片和 MCU 之间的中间位置,还是真正靠近 PHY 芯片? 因为它是一个点(osc)到两点(PHY 芯片和 MCU)高频时钟信号连接,我们还需要处理什么?

如果有任何与我们的案例相关的参考 sch 或 PCB 设计,请指出。

谢谢。

朱玉泉