This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:使用 TUSB564替换 TUSB564I

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076785/tusb564-using-the-tusb564-replace-tusb564i

部件号:TUSB564

您好,

这是 Foxconn MNT EE 团队的 Daniel,

由于 TUSB564I 短缺问题,我们希望使用商用级 TUSB564替换戴尔显示器产品上的 TUSB564I。
根据具体说明,两者之间的最大差异是工作温度范围,
TUSB564I:工业温度范围:–40ºC º C 至85ºC º C
TUSB564:商用温度范围:0ºC º C 至70ºC º C

我们的问题是:
商用级 IC TUSB564的硅片变化导致工作温度降低 了多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB564和 TUSB564I 的设计相同,但 TUSB564I 在工业温度范围内测试。

    谢谢

    大卫