This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:无法安装 DS90UB926QSEVB 驱动程序

Guru**** 2826135 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076435/ds90ub926qsevb-ds90ub926qsevb-driver-cannot-be-installed

部件号:DS90UB926QSEVB
“线程:算法”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

我们尝试在此处设置926EVB,并安装 ALPI_setup_v_1_57_0010,然后连接 USB。 如下所示


已安装硬件的驱动程序路径指向以下路径
C:\Program Files\Texas Instruments \Analog Launchpad v1.57.0010\Drivers

但无法安装驱动程序,
我们正在 Windows XP 系统上安装。

您可以将驱动程序发送给我们,或者如何在那里下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的 ALP 安装中的以下文件夹以获取有关此方面的帮助文档:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    谢谢,

    维希