This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:未检测到电缆反转

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076946/tusb321ai-not-detecting-cable-inversion

部件号:TUSB321AI

大家好,团队

我的客户似乎遇到了与 e2e 线程“TUSB321未检测到电缆反转”类似的问题 ,但 TUSB321AI 已被使用。

他们尝试了3pcb,所有这些 DIR 在 CC1/CC2下限时都没有改变状态。  

请您告知可能的原因以及如何解决这些问题?  

未断言 USB:

CC1过低:

CC2低:

示意图:

此致,

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦:

       看起来像 DFP 应用程序。 VBUS_DET 不能直接连接到 Vbus,需要 Vbus 样本来控制 Vbus。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 开关