This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:部件比较

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076423/tca6408a-part-comparison

部件号:TCA6408A

大家好,我们期待从 NXP 的 PCA6408A/PCAL6408A 迁移到 TI 的 TCA6408A。

这些部件之间的硬件,软件或性能是否存在任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    TCA6408A 用于替换 NXP 中的 PCA6408A。

    所有设备封装的引脚与之完全匹配。

    两种电压转换相同:

    两台设备在 P 端口上具有相同的 VOL 和 VOH 特性。 当容积为0.4 V 时,SDA/SCL 最小 IOL 是相同的。 SCL/SDA 和 P 端口引脚的电容相同。 从硬件角度看,这些设备应该兼容。 如果有任何其他对您的系统至关重要的硬件特征,请让我检查,请告诉我。

    从软件的角度看,两台设备使用相同的目标(以前称为从属)地址010000ADDR。 两台设备均支持高达400 kHz 的快速模式。 这两种设备的寄存器是相同的。 如果您希望我检查 TCA6408A 的其他关键软件功能,请再次告诉我。

    总体而言,TCA6408A 看起来非常适合取代 PCA6408A。

    最佳

    克里斯