This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:TPS25821与 TPS2553

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076534/tps25821-tps25821-vs-tps2553

部件号:TPS25821
“线程”中讨论的其它部件:TPS2553

TI 团队您好,

我需要设计仅源 USB Type-C 端口,该端口只能使用 aprx 电流1A 输出 VBUS (5V)电源。

我遇到了 TPS25821和 TPS2553电源开关。  

 TPS25821 看起来相当智能,可以监控 CC 引脚并相应地管理 VBUS,但其电流限制为1.7A,在过载或短路情况下,它会对 DC-DC 转换器(5V)施加压力。

 对于 TPS2553,它没有 CC 引脚监控,但具有更好的电流限制选项。 Micro 可以通过监控 CC 引脚来管理电源开关。

请您推荐满足 上述要求的最佳方法吗?

 

谢谢,此致,

普拉萨德·戈达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad, 您可能希望考虑电流限制稍高一点,因为您可能会遇到大量总线供电设备的涌入电流情况。 我建议使用 TPS25821。 还有其它内置 DC/DC 的设备。  USB Type-C 和供电|产品| USB | TI.com