This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:根据需要通过 EVM 配置 GPIO

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076486/tps25750evm-configure-the-gpios-as-desired-through-evm

部件号:TPS25750EVM

HII 支持,  

我想通过在线配置工具配置 tps25750evm 中的 GPIO。

我该怎么做?

此致

安舒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安舒曼,

    GPIO 配置位于 GUI 的“高级”选项卡中。

    如果您单击高级选项卡,屏幕将会发生变化,显示如下

    单击配置选项卡

    然后,您可以单击“IO 配置”选项卡,并将显示 GPIO,以便您对其进行编辑。

    此致,

    卡盘