This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关 DP83848I 的问题...

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076509/dp83848i-questions-about-dp83848i

部件号:DP83848I

主席先生,你好,

我对 DP83848I 有疑问,请提供帮助。

1.客户使用 DP83848I MII 模式,工作正常。

  但是,在用新的调制解调器更换旧调制解调器后,他们发现 DP83848I 无法正常工作,电缆插入后所有 LED 指示灯都熄灭,但 MCU 在其系统中仍然工作正常。

  从 MCU 重置软件 DP83848I 后,PHY 最终工作。

  请问您有什么问题会导致此问题?

2.客户希望从 MII 更改为 RMII,请帮助检查他们的原理图是否有任何问题。

  RMII 跟踪是否需要串行电阻器? 如果是,建议的地点在哪里? 靠近 PHY 或 MCU,或者...?

e2e.ti.com/.../22001a_5F00_220210_2D00_001.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    感谢您的查询。 请让我详细了解一下该示意图,并在2月16日星期三之前返回给您


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    对延误表示歉意。

    对于 RMII 模式的使用,我强烈建议浏览以下应用说明 https://www.ti.com/lit/an/snla076a/snla076a.pdf
    请参阅随附 的附有注释的原理图。
    e2e.ti.com/.../22001a_5F00_220210_2D00_001_5F00_feedback.pdf

    建议在 RX_D,RX_CLK 线路上使用50欧姆的串联电阻器。 电阻器应尽可能靠近 PHY。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    感谢您的回复!

    请问您对问题1有何评论?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,  

    请告诉我以下信息吗?

    1. 旧调制解调器和新调制解调器是否来自同一供应商?
    2. 重新建立链路的软件重置所使用的寄存器设置是什么?
    3. 选择的速度是10M/100M? 是否启用了自动协商?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    您是否能够解决该问题? 否则,请您回答上述问题吗?


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    下面是您的最新信息。

    谢谢。

    旧调制解调器和新调制解调器是否来自同一供应商?

    ->它们是不同的供应商调制解调器。实际上,在完整的网络环路中更改调制解调器时发生了问题!

    网络环路完成后,问题已得到解决。

    重新建立链路的软件重置所使用的寄存器设置是什么?

    ->客户无法重复此问题,只需监视主机端。 如果18分钟内没有有效的有效负载,它们将通过 PHY 重置引脚(引脚29)重新启动设备  

    选择的速度是10M/100M? 已启用自动协商...

    ->客户使用 100m,已启用自动协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    一些附加信息将与您共享!

    在客户网络环路中,它总共有20个节点(调制解调器)。 一旦需要 更换调制解调器,并在更换新调制解调器后重新启动(新调制解调器),同一回路中的所有其它调制解调器都将关闭。

    也许 这不是 PHY 造成的问题,但我是否可以有人评论 PHY 为什么会关闭?(例如,PHY 在这种情况下会获得一些信号或有效负载数据)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    即使更换了任何调制解调器,以太网 PHY DP83882也不会关闭。 PHY 仍将尝试与新调制解调器建立链接。

    很容易监控它是否是 PHY 问题。 您可以监控链接状态 REG<0x0001>[2]。 如果读取两次后链路状态为1,则问题不在 PHY。 相反,您可以监控 LED_LINK (引脚28)。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的信息!

    但是,根据客户反馈,在问题发生时,所有 LED 指示灯都将熄灭...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    在链路断开状态期间,我们可能需要阅读一些设备寄存器,以检查问题所在。
    由于无法重新出现问题,问题可能是电缆或耗材连接松动。

    请检查客户是否可以重新创建问题,以便我们可以进一步调查?


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我假设这一问题因不活动而得到解决。 如有任何其他疑问,请联系我。


    此致,
    高库尔。