This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Base-FX 输出-输出差分电压(0.6V - 1.8V 的配置位)

Guru**** 2412120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080407/dp83869hm-100base-fx-output---output-differential-voltage-configuration-bits-for-0-6v---1-8v

部件号:DP83869HM
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我想知道如何 为输出差分电压设置配置位?

当 LVDS V_CM 为1.2 V 且幅度为400 mV 时,在 SON & SOP 处观察到的电压为 V_CM:0.6 V;幅度:650 mV -交流耦合。  

在另一个论坛条目中,它被要求阅读 0xD6。 此注册表是否有其他信息来源?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045687/dp83869hm-dp83869hm-fiber-output-signal-levels

此致, 蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,蒂洛,

    请您澄清您所看到的内容吗? LVDS 标准指出,您应该看到150-400mV 的幅度。 您的650mV 测量是峰值还是峰值-2峰值? V_CM 不应像系统中的交流耦合那样令人担忧。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    感谢您的回答,请原谅我迟到的回复。

    SON & SOP 的电压振幅为650 mV 峰值-2峰值。
    那么,V_CM 的0.6 V 是否可以接受?

    能否提供有关注册0xD6的任何信息?

    祝你一切顺利
    蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,蒂洛,

    请提供您的 SON/SOP 测试设置和范围捕获吗? 我想确保在您测量此信号时,无论是由示波器提供还是在船上提供,SON/SOP 之间都有交流耦合以及100欧姆端接。 我正在寻找 PHY 的 SOP/SON 信号路径(探头和 PHY 之间的组件)以及范围配置(每个通道50欧姆,Hi-Z 等)

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,  

    感谢你的帮助。  

    探头:RT-ZP03,设置为 x10。
    在 SON/SOP 之间的100欧姆并行电阻器处测量-交流耦合到收发器。

    读取了以下寄存器。 能否提供 注册表说明?

    此致-蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,蒂洛,

    我们对该规格的解释是,400mV 幅度是峰值,而不是峰到峰值。 该技术指标要求每包150-400mV,从而提供300-800mV P2P。 您提供的范围图显示,这完全符合规范要求,不应导致问题。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    感谢您的回答- 沟通正在进行中。 但是,我们仍在努力更深入地了解信号水平。

    LVDS P2P 正常,但 VCM 的情况如何,应该是1.2 V? 或者,数据表(第5/126页)中对 so_N,so_P 等的交流分离要求是否涵盖了这一点?

    此外,LVDS 差分电压为400 mV。 在第12/126页的数据表中,对于100Base-FX 输出,so_P 和 so_N (交流耦合)之间的差压应介于450和910 mV 之间。 这是否也是交流分离要求的“涵盖”?

    祝你一切顺利,

    蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,蒂洛,

    交流去耦合要求应涵盖这些内容。  

    顺祝商祺!
    杰罗姆