This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:双端口 USB PD 独立解决方案

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TPS65982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080478/tps65994ae-two-port-usb-pd-standalone-solution

部件号:TPS65994AE
“线程: TPS65982”中讨论的其它部件

我想在需要两个 USB 端口的系统中实施 PD 控制器。 两个端口都必须是 DRP,但数据角色在整个过程中应保持不变(下图)。

我希望能帮助您确认该解决方案所需的 USB 体系结构和最佳部件。

第一个 USB-C 端口是始终连接到系统的智能手机。 当没有任何设备连接到另一个 USB C 端口时,此电话必须为系统提供至少5V 500mA 的电流。

当充电器连接到第二个 USB-C 端口时,这将成为电源,并且电话应该成为一个电源接收器(为电话充电)。 理想情况下为20V 5A。 电话和系统将由该充电器供电。 在充电器为系统供电时,电话必须保留为 USB 数据主机。

如果充电器连接到第二个 USB-C 端口时手机电池电量不足,充电器应该能够为手机充电(我认为电池电量已耗尽/支持?)。

如果 USB 接收器设备插入第二个 USB-C 端口(而不是充电器),则电话应向该 USB 接收器设备提供至少5V 500mA 的电流。

如果可能,此解决方案将是独立的,不需要处理器或固件开发。

我知道  TPS65994AE 可能是解决方案-能否检查单 个 TPS65994AE 是否可以解决此问题?

使用2台 TPS65982 (下图)是否也可以使用此解决方案?  连接到每个端口的 TPS65982如何协调两个端口中电源角色的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    您的意思是端口-1将连接到集线器的 UFP,端口-2将连接到 DPF 端口?

    请问此系统是否需要任何备用模式支持?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉吉斯,谢谢您的回复。

    是端口1将连接到集线器的 UFP,端口2将连接到集线器的其中一个 DFP 端口。

    此系统没有备用模式支持要求。

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    我将在明天结束前再次与你会面。 我需要一些时间来分析这一要求。

    谢谢
    普拉伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    请帮助检查我的理解是否正确。  

    系统没有料筒插孔 i/p,因此系统应通过端口1或端口2供电。  

    端口-1用作接收器:

    • 5V 接收器:端口-2应充当5V 源。  
    • 20V 接收器:端口2应用作5V 或20V 源。 无需支持其他电压级别。
    • 端口1不能从5V 和20V 以外的 PDO 中吸入。  

    端口-1用作源:

    • 端口-1仅在端口-2处于接收器模式时才可用作源。  

    端口-2用作接收器:

    • 5V 接收器:端口1应充当5V 源或接收器。  

    端口-2充当源:

    • 只有当端口1充当接收器时,端口2才能充当5V/20V 源。  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 普拉吉斯。 我已经复制了你的答复中的案文,并作了一些小的修正…

    系统没有料筒插孔 i/p,因此系统应由端口1或端口2供电。 端口1将始终连接,端口2可能已断开连接。

    端口-1用作接收器:

    • 5V 接收器:端口-2应充当5V 源。  
    • 20V 接收器:端口2应用作5V 或20V 源。 无需支持其他电压级别。
    • 端口1不能从5V 和20V 以外的 PDO 中吸入。  

    端口-1用作源:

    • 当端口-2处于接收器模式或端口-2断开连接时,端口-1可以充当源端口(端口-1为系统的其余部分提供5V 电源)。  

    端口-2用作接收器:

    • 5V 接收器:端口1应充当5V 源。  

    端口-2充当源:

    • 只有当端口1充当接收器时,端口2才能充当5V/20V 源。

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    [引用 userid="513833" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080478/tps65994ae -双端口 USB-PD-独立解决方案/4010272#4010272"]

    端口-1用作源:

    • 当端口-2处于接收器模式或端口-2断开连接时,端口-1可以充当源端口(端口-1为系统的其余部分提供5V 电源)。  
    [/引用]

    我没有收到您的回复,您是否意味着端口1需要在端口2断开连接后立即成为接收器?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对不清楚表示歉意。

    我的意思是,端口1必须在端口2断开连接后立即成为源端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特,普拉吉斯已不在办公室。  

    他就此向我作了简要介绍。 您能否就此与当地 TI 销售团队联系? 这 超出了本论坛的范围。